This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:ads8332的最小采样率

Guru**** 2920420 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332, ADS8167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201359/ads8332-minimum-sampling-rate-for-ads8332

器件型号:ADS8332
主题中讨论的其他器件: ADS8167

您好!

我正在考虑将此 ADC 用于我的设计、我对此有几个问题:

1.我需要以300Ksps 的速率采样。 此 ADC 是否具有最小采样率?  

2.深度断电模式:

*在这种模式下,内部振荡器会关闭吗?

*在此模式下、ADC 输入是否需要另一个保护? 还是钳位二极管仍然活跃?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roee:

    不需要、ADS8332没有最小采样率。  采样率由 CONVST 引脚控制、可以是0sps 至500ksps 范围内的任何频率。  数据表中的图11显示了自动小睡模式下的模拟电源电流与采样率。

    是的、在深度断电期间内部振荡器被关闭。  内部振荡器只在转换周期内激活。

    输入端始终存在 ESD 钳位二极管、从而在 AGND 和 VA 之间钳位输入。  然而、如果输入电压可能超过绝对最大规格-0.3V 至 VA+0.3V、那么必须通过使用一个外部电阻器将输入电流限制在小于10mA。

    您可能想考虑使用规格更好的较新器件:ADS8167。  以相似的价格、ADS8167具有更低的噪声(更高的 SNR)和更佳的 DC 规格。  此外、ADS8167还包括一个内部基准和基准缓冲器。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8167.pdf

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    非常感谢您提供的有用的答案!