This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:如何估算通道定序模式下的延迟?

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131E08, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1202415/ads8688-how-to-estimates-latency-in-channel-sequencing-modes

器件型号:ADS8688
主题中讨论的其他器件:ADS131A04ADS131E08

您好、

我要将 ADS8688设置为 2或4个通道的通道排序模式。 我认为延迟应该 由2个或4个通道进行多路复用(采集时间+转换时间+ SPI 传输时间)。 是这样吗? 我认为其延迟/延迟比 ADS131A04和 ADS131E08快得多

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di Wang:

    ADS8688是 SAR 转换器、而 ADS131A04和 E08是 Δ-Σ 类型转换器。  对于 Delta-Sigma 转换器、延迟是相对于器件的 OSR 的、转换器需要先采集多个样本、然后才能提供正确的转换结果。  而 SAR 转换器则获取经转换后出现在输出数据缓冲区的单个样本。  延迟实际上并不是相对于 SAR 转换器的事情、除非你绝对需要获得采样 N+1、然后才能获得采样 N 的转换结果 。长话短说、是的、你会得到转换结果、正如你上面所说的那样、带有一个 tCONVERT 加上 tTRANSFER 的延迟。