This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3442EVM:分辨率校准

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1202542/adc3442evm-resolution-cal

器件型号:ADC3442EVM
我正在使用 adc3442evm。

在计算分辨率时、我想知道我应该使用5V 还是1.8V 来计算分辨率。

5V/(2^14)或
1.8V/(2^14) 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhyeon:  

    该器件的差分输入电压为2Vpp。 这意味着分辨率(通常称为1LSB)是2Vpp/(2^14)= 122uV/代码。

    此致、蔡斯