This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:长期漂移参数。

Guru**** 2581305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1202297/ads1260-long-term-drift-parameter

器件型号:ADS1260

您好!

我有一个问题、与内部基准电压的长期漂移有关。

根据数据表、运行1000小时后、长期漂移参数为±25ppm。   我认为该数据在1000h 运行时间 Ta=25°C 下。  是这样吗?

在125°C 下运行 ADS1260 1000小时后、该怎么办?  请告知我们您的意见。

谢谢、此致、
服部美