This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:AFE5809

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE58JD48, ADS8900B, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200628/afe5809-afe5809

器件型号:AFE5809
主题中讨论的其他器件: AFE58JD48ADS8900BADS127L11

您好!

我对用于声纳应用的 AFE5809器件感兴趣。  

我有两个主要设计参数。

1) 1) 24位 ADC 分辨率。

2) 2)相关频率是50kHz -/+ 10kHz 带宽。  

是否有可满足上述设计参数或任何设计建议的可用器件来满足这些参数

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAN、

    感谢您的联系。

    器件 AFE5809具有14位 ADC、不符合您的 需要。

    TI 超声波 AFE 中的最大分辨率 ADC 采用器件 AFE58JD48为16位。  

    请允许我将您与精密 ADC 团队的同事联系、看看他们是否有配备24位 ADC 的此类器件。

    我要将该主题分配给其他团队。 请允许我花点时间。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CAN、

    我建议查看 ADS8900B (20b、1Msps SAR ADC)或 ADS127L11 (24b、400ksps Δ-Σ ADC)。  两个 ADC 都可轻松支持50kHz -/+10kHz 带宽。

    https://www.ti.com/product/ADS127L11

    https://www.ti.com/product/ADS8900B

    还有一个采用 ADS8900B 的参考设计、其中展示了超声波 CW 多普勒的典型输入信号链。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01351

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用