This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8802:关于 DAC8802的规格

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1202266/dac8802-specifications-about-dac8802

器件型号:DAC8802

您好、团队成员:

我的客户请求了数据表中未说明的附加规格。

您能否提供以下信息?

  • 10%至90%稳定时间(输入、输出)
  • 数字延迟(=接口延迟)
  • 无伪波动态范围(SFDR)
  • 互调失真

谢谢。

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    我们在 数据表中提供了稳定时间和失真规格:

    我们没有任何专门针对 SFDR 或互调失真的特性数据。  

    您是在异步还是同步模式下使用器件?  

    这些图显示了 LDAC 触发后 DAC 更新。 在我看来、从 LDAC 脉冲高电平到 DAC 输出开始转换的延迟大约为10ns。 如果使用同步模式、则 LDAC 脉冲决定此延迟。 在异步模式下、10ns 延迟将在 CS 上升沿之后发生。  

    此致!

    Katlynne Jones