This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:基准电压范围

Guru**** 2388290 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201727/dac80508-reference-voltage-range

器件型号:DAC80508

您好!

DAC80508的数据表中有一项 基准输入 在部分 7.3建议运行条件 但是、规格是只应用到外部基准输入 VREFIN、还是同时应用到外部和内部 VREF

这个词 基准输入 提醒我外部基准电压。我想知道它只适用于外部电压还是只适用于两者。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的横田三、

    内部基准电压是唯一且始终为2.5V、因此真正没有需要应用的限制。  2.7V 的最小 VDD 电源仍允许内部基准以2.5V 的电压运行。  需要将外部基准限制在电源范围内、并且 DAC 工作所需的基准输入电压最小。  总之、建议运行条件表中的 VREFIN 部分实际上适用于外部基准输入。  

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您的快速反馈。

    然后、我想知道为什么在以下配置下从状态寄存器中的 REF-ALM 位读取1b。

    • VDD = 3.5V
    • 内部 VREF (始终为2.5V)
    • 输出增益:×2
    • 基准分频器:÷1

    您有什么提示或建议吗?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 横田三、

    对于 3.5V VDD、即使在使用内部基准电压时、您也需要启用基准分压器、因为它大于3.5V/2 (VDD/2)。

    此致!

    Katlynne Jones