This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1203:单端输入?

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1203, AMC1210, AMC1203EVM, AMC1303M2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201944/amc1203-single-ended-input

器件型号:AMC1203
主题中讨论的其他器件: AMC1210、、 AMC1303M2520

我的模拟输入信号是来自单端源的正电压。 我应该如何配置 AMC1203来接受此输入、而不是平衡输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    数据表中的典型应用图和示例原理图:  

    将器件接地和负输入连接到信号源的接地/基准。  

    我们有几种更新的器件、它们可能更适合您的应用并提供更高的性能。 您正在从事什么类型的应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alexander、这是我希望的简单答案。 我没想到、从图表中、答案会这么简单。 我想用这种高度过采样的实现方案来取代传统的 PWM 电路;我不打算驱动 AMC1210之类的数字滤波器。 我将使用 AMC1203EVM 评估我的应用。

    所谓"更新"、是指系列中的高频器件还是其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    很乐意提供帮助。  

    输出不是 PWM、而是与输入电压成比例的数字比特流-需要连接到 SDFM。  

    我们拥有可在更高的时钟频率、更高隔离等级和更高精度下运行的器件。

    例如、看看 AMC1303M2520: https://www.ti.com/product/AMC1303M2520

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来的问题、Alexander:我的想法是正确的、我可以将(-)输入偏置到 VDD/2以在(+)输入上获得接近零伏的低占空比、并在(+)输入上接近 VDD 时获得高占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、回答正确。 这种情况 会导致输出削波 为负和正。