This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3661:将 ADC366x 连接到 Zynq 7000 (7z020)

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201047/adc3661-connect-adc366x-to-zynq-7000-7z020

器件型号:ADC3661

您好!

我看到 Stratix IV 用于连接评估板上的 ADC366x。

是否有可能将 ADC 连接至7z020? 如果是,如何?

7z020既不提供 HP 组、也不提供高速 LVDS。

(我不熟悉这个主题。)

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Solaire:

    7z020没有任何与 ADC36xx EVM 兼容的高速 Samtec 连接器、因此无法连接。

    谢谢、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的回答!

    我不打算使用评估板。 还将有一个自行开发的7z020/ADC 电路板。

    问题在于7z020本身是否提供了必要的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Solaire:

    我无法评论该 FPGA 是否具有支持 LVDS 的引脚。 我想是这样、但您应该在 Xilinx 论坛上就此问题提出问题。

    谢谢、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    再次感谢您的回答并抽出宝贵时间。

    该 FPGA 上有 LVDS 引脚、但 ADC 的 VCC 为1.8V、FPGA-LVDS 使用2.5V 电源。

    我不知道、是否有其他方法。

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS_25和 LVDS (_18)的共模和摆幅相同、请参阅
    docs.xilinx.com/.../LVDS-DC-Specifications-LVDS_25