This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE2256:数据表问题

Guru**** 2928520 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE2256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200383/afe2256-datasheet-problem

器件型号:AFE2256
主题中讨论的其他器件:AFE2257

我们已与 TI 签署 NDA 并获得数据表。 有一些问题需要交流;

1.在向上计数和向下计数模式下、如果相同的电荷量 Q 是输入/输出、AFE 输出的结果是否是相同的代码?

2. ADC 的输入范围是多少?

3.参考电压 EXCT-1是否可调?

4.采样时间是否指 Tshs?

5.当 SR 时间设置范围设为最大值时,是否满足阵列设计的要求?

6.积分器的积分电容 Cf 是否可配置、Cf 范围是多少?

7. AFE2256和 AFE2257是否仅存在范围差异? 这两者之间有何区别?

8.如何配置过滤器? 启动滤波器是否影响电荷守恒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    由于这是受保密协议限制的器件、因此我们可以通过电子邮件回答这些问题。 如果您认为合适、我们可以通过电子邮件继续讨论。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电子邮件地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您可以将您的查询发送至 afe2256-support@list.ti.com

    另外、我已经将我的电子邮件地址与您共享。