This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1296:ADS1296采样芯片上的 START 引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1296, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1202062/ads1296-start-pin-on-ads1296-sampling-chip

器件型号:ADS1296
主题中讨论的其他器件: ADS1299

您好!

我的团队计划使用 START 命令启动 ADS1296芯片。

如果启动命令成功、ADS 上标记为"START"的引脚是否会变为高电平?

我们的 START 引脚当前 悬空、我们没有通过引脚启动它。

谢谢。

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    START 操作码/命令和 START 引脚可能无法100%关联、因此  

    '当使用 START 操作码开始转换时、将 START 引脚保持为低电平。'

    '将 START 引脚保持在低电平可通过命令控制转换。'

    将 START 操作码发送到器件后、将 START 引脚保持为低电平、直到发出 STOP 命令。

    -------------------------------------------------------

    数据表未建议采用悬空 START 引脚。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们使用的设计。 这个模型来自名为 Cyton 的 OpenBCI、使用 ADS1299。 由于电源问题、我们只能查看 ADS1296。 我们已组装了整个板、除了 ADS 和微控制器之间的通信外、一切都正常工作。 我们正在设法弄清 ADS1296当前不能正常运行的原因。 我们已验证布线是否与图示一致。 非常感谢您提供有关如何使 ADS 运行或确定问题的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我们之前如何讨论 START 引脚或 START 命令问题?

    -------------------------------------------------------

    "我们把整个板组装好了、"这是什么意思 一切都正常 微控制器之间的通信除外。  "

    正如您提到过的 " 它使用 ADS1299。  "和"我们只能获得 ADS1296。"

    仅供参考、 ADS1299和 ADS1296并非完全兼容的器件、因此适用于 ADS1299的任何器件都可能不适用于 ADS1299、这可能包括通信。

    -------------------------------------------------------

    我可以问您使用哪个固件代码吗?  开发该固件的目的是什么?  例如、是为 ADS1299还是 ADS1296开发的固件代码?

    谢谢