This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:首次读回满量程值(0xFF)

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201927/ads7830-read-full-scale-value-0xff-back-at-the-first-time

器件型号:ADS7830

大家好、

我的客户首次读回满量程0xFF (示波器显示实际电压正确且稳定)、在重试读取寄存器后、我们将获得正确的值。

我的客户首先选择通道并读取寄存器0。

据报告、您对此问题有何评论吗?

此致

Fanbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fanbin、

    1. 根据命令字节:
      1. 选择单端操作
      2. 选择通道3。
      3. 内部基准和 ADC 连续开启
    2. 配置似乎合理。 我假设已验证的输入信号位于 CH3上。
    3. 图17说明了命令序列。 请注意、在写入命令字节后、需要一些时间才能使电压基准开启并为滤波电容器充电。  如果您在该命令之后未等待、则在执行读取时基准可能不会上电。  然后、您第二次读取 ADC 时、基准可能会稳定下来。  您是否可以确认是否遵循了图17中所述的读取方法?  您是否能够确认在基准被打开后、为基准加电和稳定提供了足够的时间?   

    艺术