This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:数据采集问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199928/tsc2007-data-acquisition-issue

器件型号:TSC2007

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

对于 TSC2007IPW、在完成电阻器匹配和主器件固定延迟后、实际读取坐标值仍具有无效数据。

当客户将 I2C 升级到400kHz 和1.7MHz 时、使用 MAV 滤波器的情况仍然没有改善。

您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、请发送原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持、请参阅以下 原理图:

    电流电容 C1-C4已调整为1.5nF、这会略有提高、但仍然无法提供良好的触控体验。  

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在几个小时内作出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 VDD3V3电源轨上是否存在1U+0.1u 去耦电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    您能否检查 VDD3V3电源轨上是否有1U+0.1u 去耦电容器?

    是的、是这样、电源正常。

    目前、他们的软件致力于改进对所收集数据的筛选。 驱动器上是否还有任何其他可以调整以改进的地方?

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附近是否有电路可能产生电噪声? 我建议任何开关电路损坏。 完成此操作后、请评估触摸面板的性能