This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:为负载单元提供的反向激励电压

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201416/ads1231-reverse-excitation-voltage-given-to-loadcell

器件型号:ADS1231

我不确定向负载单元施加反向激励电压(-5V)时会发生什么情况(3mV/V 灵敏度)、以及它对 ADS1231的影响。

此致、

Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil Folane:

    您可从 ADS1231的绝对最大额定值中看到、此 ADC 不支持负输入电压(相对于 AGND)。

    如果您向电桥的一侧施加-5V 的电压(大概是 AGND 到电桥的另一侧)、电桥共模电压将为-2.5V、超出了绝对最大额定值、可能会损坏 ADC。 请勿在此配置中使用 ADS1231。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我已经进行了配置、以避免向 ADS1231的 AVDD 和 DVDD 引脚施加反向电压。

    我的问题是、如果用户错误地将负载单元信号(激励+连接到激励-)、(激励-连接到激励+)、(检测+连接到检测-)和(检测-连接到检测+)连接到 ADS1231、那么这种错误连接对 ADS1231的影响是什么?

    此致、

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil Folane:

    在这种情况下、我会做出一些规定来保护 ADC。 您需要将施加到 ADC 的输入电压限制在电源范围内(ADS1231上为0-5V)。 您还需要确保将进入引脚的输入电流限制为10mA、如绝对最大额定值表中所示。 这可以通过结合使用 TVS 二极管和限流电阻来实现。 由于您应该始终具有一个由电阻器和电容器组成的抗混叠滤波器、用于滤波器的电阻器也可以限制进入 ADC 的电流。 您可以在以下网址了解有关调整这些电阻器大小的更多信息: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955466/faq-delta-sigma-adc-anti-aliasing-filter-component-selection

    您还可以查看我们的高精度实验室有关电气过载(EOS)的内容: https://www.ti.com/video/series/analogue-to-digital-converters-adcs.html

    从右侧菜单中选择"数据转换器上的电气过载"

    -Bryan