This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF54:ENOB 数据和过采样

Guru**** 2813705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201446/adc32rf54-enob-data-and-oversampling

器件型号:ADC32RF54

您好!

我想问一下、该器件数据表中的 ENOB 表是否假定过采样? 或者、如果我们以最大采样率对100MHz 信号进行采样并在 FPGA 器件中执行相关的平均计算、我们是否能够获得 ENOB 改进? 这在理论上会将 ENOB 从10.5增加到14。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semion:

    数据表不会包含或假定过采样。 因此、如果在 FPGA 中进行带限或使用处理增益、则可以有效地提高系统的 ENOB。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 非常感谢!