This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:降压/升压转换器的配置以及 DAC8775的编程序列

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201705/dac8775-configuration-of-buck-boost-converter-and-programming-sequence-of-dac8775

器件型号:DAC8775

我们已经 为 PLC 模拟输出应用设计了基于 DAC8775芯片的 DAC 板。

我对使用内部降压/升压转换器的 DAC8775的工作步骤有疑问。

硬件设计目前有两个选项  

   直流/直流外部电源至 DAC8775的正(VPOS)和负电压(Vneg)。

   2、直流电源为 DAC8775正电压(VPOS)供电、内部降压升压转换器用于提供负电压(Vneg)

在上述两种情况中、配置 BB 寄存器的 PNSEL 位将为00和01。

DAC8775的任一工作步骤都相同、否则 我需要更改序列中的某些内容吗?

     复位 DAC      (寄存器 ID - 0x01)

     选择 BB        (寄存器 ID - 0x06)

     配置 BB        (寄存器 ID - 0x07)

     选择 DAC       (寄存器 ID - 0x03)

     配置 DAC      (寄存器 ID - 0x04)

     DAC 数据写入   (寄存器 ID - 0x05)

 

此致、

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、


    器件的设置顺序基本上遵循数据表中图表107 (第45页)的顺序。 即使具有外部电源、我通常也会以相同的顺序设置器件。 设置 BB (或将其设置为禁用状态)并配置各 DAC、首先选择 DAC、然后对其进行配置。 我还想指出的是、在 DAC 被启用前、你将启用内部基准(如果你正在使用它)。

    对于设备设置顺序、您有任何具体问题吗? 我不确定你是否看到过特别令人关注的事情。 请注意、我外出几天、因此对于此处出现的问题、可能会花费较长时间进行回复。


    约瑟夫·吴