This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E05:GND 连接到 AINP、输入信号施加到 AINN

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201668/amc1306e05-gnd-is-connected-to-ainp-input-signal-is-applied-to-ainn

器件型号:AMC1306E05

大家好、

是否可以按照以下配置使用该器件?

GND 连接到 AINP。

输入信号施加到 AINN。

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的高桥安:

    是的、没有问题。  AMC1306E05的任一输入都可能以 GND 为基准。