This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:ADS1114

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200810/ads1114-ads1114

器件型号:ADS1114

我在项目中使用的是 ADS1114、但我遇到了一个问题。 当我将值 0x8a03写入 CONFIG 寄存器并且读回时、该值并不相同。 检查下面的日志打印输出。  


00> 0:3:19写入值、0x8a03至寄存器0x01。  

00> 0:3:19 CONFIG 寄存器、读取值为0xa03

这里是 I2C 分析器的输出。

  

为什么写入值和读取值不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abid Hussain、

    欢迎来到 E2E 论坛!  您实际上得到了应该得到的结果。 第15位(最高有效位)是运行状态(OS)位。  当 ADS1114处于单次转换模式时、向此位写入"1"时、将开始转换。  读取该位时、转换状态将用"0"表示正在进行转换、"1"表示器件当前未执行转换。

    我的确注意到、第一组序列正确显示、并且发出了正确的 I2C START 和 STOP 信号。  但后来有一系列传输没有包括正确的启动、重复的启动或停止条件。  确保正确遵循 I2C 协议进行通信。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob Benjamin:  

    感谢您的答复。  

    在读取此位时,转换状态将显示"0",表示正在进行转换,而"1"表示设备当前未执行转换。

    知道了、我之前在数据表中没有注意到这一点。 我再次查看了数据表并发现了这一点。  

    我注意到第一组序列正确显示,并发出正确的 I2C 启动和停止信号。  但后来有一系列传输没有包括正确的启动、重复的启动或停止条件。  [/报价]

    您能指出一下、它到底在哪里发生。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abid Hussain、

    第二次查看后、我之前误解了数据。  现在我觉得还可以。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob Benjamin:

    谢谢、我得到了结果。