This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:有关 ADS1298设计的一般问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, OPA170, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199385/ads1298-general-questions-about-ads1298-design

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件: OPA170ADS1299

大家好!  

首先、感谢您的支持-当我有关于 TI 产品的一般问题时、此论坛非常有帮助。   我正在设计无线 EEG 应用、并计划使用 ADS1298 (或1296)作为转换器。   我对系统前端的信号调节有几个问题:

 -头电极将几乎直接与 PCB 配合, PCB 的布线长度/布线约为3-4",以到达 ADS1298。   我想知道在电极/PCB 接合点添加缓冲器接口以在达到1298的输入级之前驱动短走线是否有益?  一般想法是在电极贴附处使用 OPA170之类的器件、并通过低阻抗输出驱动每个通道的 IN-P 级。  我知道1299的数据表表明不需要任何中间电路、但我不确定1298是否可以使用相同的一般设计方法。   

 -我们计划使用单端方法,将一个公共参考电极连接到所有的 IN-N 输入。   我将在1299数据表中说明连接到 SRB 的"基准电压"(如下所示)的设计说明。在本例中、我们只需要连接到每个通道的 IN-N、但包含用于抗混叠的差分电容器、同时将 CMRR 保持在一个合适的位置。   对于1298、这也有意义吗?   

 -本应用程序将使用两个1298 -头部的每侧一个(围绕寺庙区)。   我注意到这里简要提到了多个具有一个 RLD 的器件、我想知道是否需要注意这一点。   目前计划使用内部 RLD 闭环给头部一侧的偏置电极喂入,并在另一侧寺庙使用通用参考电极。   我们可以使用一个 ADS1298设置共模、并使用另一个1298上的基准馈送两个芯片。   这种方法是否存在错误、我是否应该以不同的方式来考虑这一点?   以下图像将如何与多个1298配合使用(应用程序是什么?)

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您能否说明一点:"在电极/PCB 接合点添加一个缓冲器接口、以在命中1298的输入级之前驱动短迹线?"

    例如、在何处以及如何?   一些客户可能会也可能不会添加缓冲器、但他们在做出/转移到最终决策之前仍需要进行测试和 V&V;尤其是、如果他们正在使用导联检测、该缓冲器可能会影响。 所以,请做一些实验&测试&数据收集&分析& V&V

    2."单端方法、公共参考电极连接到所有 IN-N 输入。"

    不太确定您的意思是什么?  您使用的是 ADS1298还是 ADS1299?   可用于 ECG 或 EEG 应用? 您会解释一下吗?

    ADS1298用于 ECG 应用、它必须采用差分输入、因为这就是 ECG 信号的形成和测量方式。

    ADS1299专为 EEG 应用而设计、可以采用参考或顺序蒙太奇电压。

    因此、我不确定您指的是哪些 IC 和应用?

    3.好的、现在我看到您正在考虑使用两个 ADS1298。 是否要以菊花链形式连接它们?

    一些客户对更多的 ECG 导联使用更多的 ADS1298。

    是的、客户可以从使用 多个器件进行9.3.1.7.6.2 RLD 配置开始、但最终、客户 在做出决策之前仍需要进行实验和测试以及数据收集和分析与 V&V。

    建议您使 ADS1298EVM 开始评估和测试。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 ADS1298。  此问题为应用程序调用了1298和 EEG。   我想问、1299数据表应用手册是否适用于1298。  ADS1298也用于 EEG (在数据表中)、因此对于为何只有1299可用于 EEG、我感到困惑。   

    您是说1298不能通过给 AVSS 提供参考来用于单端吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 EEG 信号、客户会感兴趣。

    然而、ADS1299更适合 EEG 应用。

    我可以问您是否对 EEG 或 ECG 应用感兴趣?

    当您说"单端"时、会怎么样? 您指的是电源吗?

      根据 ADS1298数据表第97页的说明、ADS1298可以同时采用单极或双极电源

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更具体一点、应用是 EEG、而非 ECG。

     -通过单端-我的意思是单极电源,所以希望这澄清。   我的设计方法是在 IN-N 中使用通用参考电极(如上所述)、而这些电极会向 IN-P 输入馈电。

    -我无法购买1299或它的任何版本、因为 TI 现在不提供这些版本。   此外、1298的成本更低。   因此、我想考虑将1298用于 EEG、但我想看看1299数据表应用是否适用。   同样、我对1298的 EEG 也很感兴趣。

     -在我花200美元在 PDK 之前,我想得到一些基本的答案,我的问题,如上所述。   那么、回到最初的问题:

    A.  为什么基准电压不适用于1298 (使用差分电容器将输入 N 作为参考)?   除了转至 SRB、为什么不能通过使 IN-N 的基准共用来执行同样的操作?   我想了解为什么这样不起作用(不首先购买 PDK)。   

    b.  多个 RLD 连接的实际应用是什么?   如何使用它、为什么?   

    c. 在本底噪声、SRB 和高级路由选项之外、1299为什么比1298更好?   1298不能用于常规 EEG 吗?   "根据用户对 EEG 信号感兴趣的具体情况、"这句话是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有什么想法吗?  如果 ADS1298不适合 EEG、或者需要某些前端电路才能使其可用、请告诉我。  我准备好了可用的缓冲器、如果需要的话、它可以成为增益级、以高于转换器噪声、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尽量在3/3之前回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从现在到3月3日、是否有其他人可以帮助解决此问题?   大概有其他应用工程师需要考虑这一点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待、我们将尽力与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没有帮助、我需要在3/3之前回答。   我在尝试把 TI 的芯片设计成一个芯片、但我需要尽快的支持。   请添加另一位工程师、以便在您忙碌时回答我的问题。   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于"让我更具体-应用是 EEG、而不是 ECG。"、

    然后、建议使用 ADS1299。

    ------------------

    对于"在 IN-N 中使用一个公共参考电极(如上所述)、而电极将为 IN-P 输入供电。"

    您是指  

    图72. 在 EEG 数据采集应用中使用 ADS1299的示例原理图、顺序蒙太奇

    图73. 在 EEG 数据采集应用(基准蒙太奇)中使用 ADS1299的示例原理图

    或  

    以上都不是?

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    回复方:" 我无法购买1299或任何版本、因为 TI 目前不提供这些版本"

    我将与其他内部团队成员讨论此问题并与您联系。

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    以"查看1299数据表的应用是否适用。   同样、我对1298的 EEG 也很感兴趣。

    好的、感谢您的讲解。  可用于 EEG 应用的 ADS1298。

    不可以、您可以不对 ADS1299应用100%的精度。

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    为"为什么基准蒙太奇不能为1298工作"

    客户将需要使用 EVM 来评估在用于 EEG 应用的 ADS1298上应用参考蒙太奇是否满足其需求/应用、因为即使对于 EEG 应用、不同的客户也具有不同的兴趣需求和 频段区域。

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    用于"多个 RLD 连接的实际应用是什么?   如何使用它、为什么?  "

    不知道你是什么意思"多重"?

    RLD 的用途是为了将已知电压驱动至人体、以避免人体以可能超出芯片可接受/工作范围的未知电位浮动。

    ------------------

    为什么1299在本底噪声、SRB 和高级路由选项之外比1298更好?   1298不能用于常规 EEG 吗?

    ADS1299-

    输入参考噪声:1 μ μVPP (70Hz 带宽)

    •可编程增益:1、2、4、6、8、 12或24

    它主要是为 EEG 应用而设计的。

    ADS1298-

    μVPP 参考噪声:4 μ V

    可编程增益:1、2、3、4、6、 8或12

    虽然有些人可能将其用于 EEG、但它主要是为 ECG 应用而设计的。

    -------------------------------------------------------

    "客户对 EEG 信号感兴趣、具体取决于 EEG 信号。"

    不同的客户和研究人员有自己特别感兴趣的 EEG 信号频段以及他们需要采集/观察的小幅度(即与增益设置相关)的详细信息。

    您可以看一下 ADS1299数据表第67 10.2.1页的"设计要求"、这可能是一个示例

    μVPk 1Hz - 50Hz 最小信号带宽10 μ V

    ADS1299 (EEG μVPk 型)能够采集10 μ A 电流、而 ADS1298 (ECG 定向通常只需要 mV 范围)  

    此外、ECG 信号通常不需要直流分量-

    此外、可能还有其他来自客户双方的原因、即他们选择 ADS1299而不是 ADS1298、因为我们不是 EEG 信号专家。

    ----------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按顺序回答您的问题:

     -图73描述了我的应用程序,如上所述。

     -关于多重 RLD.   从我的原始问题  数据表1298:

     -如果应用信息中没有适当支持 EEG、我建议 TI 更改1298的措辞、以从文献中删除 EEG。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户可以尝试在参考蒙太奇情况下配置 ADS1298EVM、看看它是否满足 EEG 应用的要求。
    如果一个正在为更多 ECG 导联应用使用多个 ADS1298、则需要将多个 RLD 连接/级联在一起。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许 TI 可以为对仅 EEG 使用芯片感兴趣的客户提供使用1298时 EEG 的应用电路。   1299有很多应用信息与 EEG 相关、但1298没有应用信息、即使数据表中也没有相关信息。   我认为对于那些试图使用1298系列来节省成本并因为仍然可用的开发人员来说、这会令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们目前没有这种情况。

    ------------------

    用户可以尝试在参考蒙太奇情况下配置 ADS1298EVM、看看它是否满足 EEG 应用的要求。

    ----------------

    我仍在等待 ADS1299的交货周期和供应信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、计划为1298系列和 EEG 开发应用信息吗?   它将为 TI 销售更多的产品、尤其是因为1299的低供货率。   我们什么时候可以得到1298的应用信息?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前还没有明确的时间表。

    用户可以尝试在参考蒙太奇情况下配置 ADS1298EVM、看看它是否满足 EEG 应用的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系我们。  

    ADS1299交货周期会定期变化、并且随质量而变化。

    请咨询您当地的经销商或联系 TI 客户服务中心 以获得进一步的帮助。  

    我会通过电子邮件与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "质量各不相同"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即发送电子邮件。

    谢谢。