This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408EVM:Usb2Any

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81408, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200685/dac81408evm-usb2any

器件型号:DAC81408EVM
主题中讨论的其他器件:DAC81408USB2ANY

您好、专家!

我们的客户 dac81408器件。 但它没有 usb2any 连接器。 他问、他是否可以使用 RS232/442/485作为 usb2any 设备 dac810408 EVM?

据我所知、  GUI 在没有 USB2ANY 的情况下无法工作、他需要这种功能、因为它需要特定的固件。  请确认/建议。

谢谢、此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、  

    是的、他们可以将任何控制器与 EVM 一起使用并通过自己的软件提供支持。 他们需要 USB2ANY 才能使用 GUI。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:

    您能否告诉我、客户如何在没有 GUI 的情况下更改配置?
    我们是否有任何文档? 谢谢你。

    此致!
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    此处的文档是 DAC81408数据表中的寄存器映射。 GUI 通过 SPI 写入寄存器映射中的这些寄存器。 实际上、客户仍然可以使用 GUI 上的高级页面来调整配置、然后检查低级页面以了解需要向哪些寄存器写入。  

    此致!

    Katlynne Jones