This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:增益漂移规格解释

Guru**** 2525470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201457/ads1115-gain-drift-spec-interpretation

器件型号:ADS1115

我正在查看此项的数据表、在解释"长期增益漂移"规格时需要一些帮助。 我正在尝试计算该规格如何随着时间的推移转化为 ADC 输出的变化。

数据表显示此规格为+-0.05%。

假设将 FSR 设为默认+-2.048V、输入信号为0V。 我得到2^15的输出代码。 后来、增益漂移达指定的-+0.05%。  这是否意味着我的输出代码将为:

2^15 +- 2^16*0.0005=2^15 +- 32

非常感谢!

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    将增益误差想象为增益斜率的变化、在满量程时可以移动+/- 0.05%。  随着接近满量程、增益误差变得更加明显。  如果您查看数据表图19、即总误差、则该图中的主要误差是随着输入电压升高而出现的增益误差。  因此、输入电压为0V 时、0处增益误差的影响可以忽略不计、并且随着输入电压的增加而变得更加明显。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob。 我相信我明白了。