This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:未使用的模拟引脚

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200454/ads1261-the-unused-analog-pin

器件型号:ADS1261

您好:

关于 ADS 1261、 我想知道当 模拟电源 使用信号 5V 时、未使用的模拟引脚是否可以连接到 AVDD?

 当模拟电源使用5V 信号时、如果 ANICOM 引脚连接到 AGND、是否有任何问题?

希望您的回复!

谢谢、此致

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinyan Ma:

    有关如何处理未使用的输入和输出的信息、请参阅 ADS1261数据表中的第10.1.4节

    AINCOM 引脚就像任何其他 AINx 引脚一样、因此 AINCOM 没有特殊或不同的事情需要做。 只需遵循第10.1.4节中规定的相同方向

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的答复。

    如果让未使用的引脚悬空、会造成任何不良影响?

    谢谢、此致

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinyan Ma:

    将未使用的通道悬空可能会增加器件的整体电流消耗、但这不应对 ADC 操作或测量产生任何影响

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    非常感谢。

    此致

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinyan Ma:

    不用客气。 如果您有其他问题、请启动新主题帖、我们将在其中为您提供支持

    -Bryan