Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1261 您好:
关于 ADS 1261、 我想知道当 模拟电源 使用信号 5V 时、未使用的模拟引脚是否可以连接到 AVDD?
当模拟电源使用5V 信号时、如果 ANICOM 引脚连接到 AGND、是否有任何问题?
希望您的回复!
谢谢、此致
Kim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.