This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:第三方软件控件

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF, ADS131M04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201004/ads131m04evm-third-party-software-control

器件型号:ADS131M04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1232REF

您好!  

我想将 ADS131M04EVM 与我自己的 LabVIEW 软件配合使用。 是否有办法通过使用与电路板的串行通信(如 ADS1232REF)或 ActiveX 来实现这一目的?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    在 J6与背面的表面贴装 LaunchPad 连接器之间、您应该能够使用任何想要与器件进行通信的 MCU 平台。

    以下是该器件的常见问题解答示例代码。

    遗憾的是、它基本上是一个 CCS 项目或 C 派生项目文件、其中没有编写通信协议代码。 您必须使用数据表自行创建。 但概括来说、我不明白为何 LabVIEW 无法与某个 MCU 进行通信、也无法创建读写 SPI 协议与器件进行通信。 遗憾的是、除非固件明确与设备问题相关、否则我们无法提供固件支持、但我很乐意回答有关您现有协议的任何问题。  

    此致!

    -Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你