This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3221:功耗

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200500/adc3221-power-consumption

器件型号:ADC3221

大家好

您是否可以介意我们向 ADC3221咨询?

该器件在25MSPS 下的功耗(每个通道)值是多少、单位为 mW/通道?

ADC322x 双通道、12位、25MSPS 至125MSPS 模数转换器数据表(修订版 E)

它在125MSPS 时为116mW/通道。

我希望知道25Msps 下的值。

此致

福永隆介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    我正在检查这一点、明天会回来与您联系。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    谢谢你。

    我们期待着答复。

    福永隆介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我很抱歉。

    我输入了错误的值。

    我想知道此器件在上的功耗(每通道)值 20Msps。

     由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    福永隆介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    在第40页的数据表中、 图6-125显示了"功率与采样速度之间的关系(单线模式)"图。 该图显示双通道在20MSPS 条件下的总功耗为~115mW、或每通道~57.5mW。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的确认。

    此致。

    福永隆介