This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:AM 不可用于设置每个 DAC 通道的单独电压。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199480/dac81416-am-not-available-to-set-the-individual-voltage-of-every-dac-channel

器件型号:DAC81416

大家好!

我正在使用 DAC81416HRAT 器件、该器件可用于同时为每个通道设置 DAC 范围、但不可用于在不同的电压下设置每个单通道的 DAC。

每个 DAC 范围都包含4个通道、每个 DAC AM 中只有一个通道可供设置。

如何设置单个电压上的所有通道。

2.AM 可用于在 DAC 数据寄存器中设置 DAC 值、但不可用于读回该值。如何读取 DAC 数据寄存器值。

写入所有 DAC 稳压器的正确顺序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我您遵循的寄存器写入顺序。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的写入寄存器写入序列是

    SPI 配置寄存器

    2. DAC 范围

    DAC 断电

    4.通用配置  

    5.同步配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还想知道这些寄存器中的值。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 配置寄存器值:0x0A84

    DAC 范围寄存器:0x0009

    DAC 断电寄存器:0x0000

    4生成配置寄存器的值:0x3F00

    5同步配置值:0x0000

    6、所有数据寄存器包含0xFFFF

    谢谢  

    Aman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的寄存器写入序列没有问题。 作为一个调试、你能启用广播模式并在广播数据寄存器上发送0xFFFF 数据吗?

    另请分享您的设计原理图。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我将尝试使用广播模式、并让您知道。

    此外、我还共享了我的设计的原理图  

    谢谢  

    Aman