This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:使用 ADS1293将测试信号连接到第2个通道时噪声过大。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199643/ads1293-too-much-noise-while-using-ads1293-connecting-test-signals-to-the-2nd-channel

器件型号:ADS1293

您好! 我正在使用 ADS1293测量生物信号。 在连接第二个通道的测试信号时、似乎信号中有太多的噪声(附有屏幕截图)。 如果在 ADS1293中内部连接了测试信号、假设我的电源轨出现问题是否正确? 或任何基准电压……


详细信息:图的 y 轴以 ADC 值为单位。 我将在通道2中进行零测试。 我的寄存器配置为:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尽量在3/3之前回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "如果在 ADS1293中内部连接了测试信号、假设我的电源轨出现问题是否正确?  "

    一定要检查电源轨。 例如、AVDD 的电源是什么? 而产生纹波呢? 是否有噪声去耦/旁路电容器?

    ----------------

    您是否可以尝试内部测试信号、并查看是否有任何明显的噪声?

    例如、  图33。 Flex_CH1_CN:通道1的 Flex 路由开关控制

     [7:6] TST1.  

    01:将通道1连接到正测试信号

    10:将通道1连接到负测试信号

    11:将通道1连接到零测试信号

    8.3.3测试模式

    和/或

    '出于测试目的、灵活路由开关可将一个通道的差分输入引脚短接或将一个差分基准信号连接至一个通道的输入。'

    图17. 用于通道1的灵活路由开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的回复! ADS CVREF 引脚中的焊接不良、现在可以正常工作了!  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 很高兴您检查并发现了它。