This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:接地环路

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201096/ads1261evm-ground-loop

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1261

目前我在 ADS1261评估板上有一个非常简单的双线设置。 我的数据有60Hz 噪声、我猜是因为某个地方的接地环路。 AIN7设置为 IDAC (50uA)、可驱动 AIN5和 AIN4之间的10k 电阻器(R1)。 我在 AIN0和 AIN1之间还有一个15k 的基准电阻器(R2)。 R1和 R2串联。 我已尝试将 R2的负极侧接地和 AVSS、并 尝试从外部电源为电路板供电。 随附的照片为400SPS、PGA 增益为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul Carney。

    您能否尝试以60SPS 的速率运行 ADC、看看噪声是否消失? 60SPS 数据速率使用应抑制60Hz 频率的滤波器设置。 如果您使用这些设置获得良好的结果、我们可以假设线路周期频率以某种方式进入系统

    如果是这样、您能否描述您的系统设置? 您使用的是笔记本电脑还是 PC? 您是否靠近任何可能产生60 Hz 噪声的组件/设备(灯除外)?

    您还提到您尝试将 R2连接到地和 AVSS -这是否意味着 R2在某一点上未接地或未连接到 AVSS? 如果是、R2连接到了什么? 同样、如果您可以提供设置的图片或说明、可能会有所帮助  

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采样率为60SPS 时噪声消失。 我有一个 USB、从我的笔记本电脑转到板、而一个为板提供5V 电压的外部电源。 我已尝试从墙上拔下笔记本电脑、但噪音仍然存在。 我附近没有任何东西会产生这样级别的噪音、但如果需要、我可以尝试另一个房间。 我提到 AVSS 和 GND、因为我不确定这些节点之间的电势是否会导致此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul Carney、

    您能否使用板载电源(本身由 USB 供电)为 EVM 供电、而不是使用外部电源来查看噪声是否消失? 同时确保您的笔记本电脑未插入电源。 如果 S1设置为5V、如下所示、则 AVSS = GND、应该没有问题。

    如果问题仍然存在、则必须从另一个电源(可能是光源)拾取60Hz 频率。

    -Bryan