This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:在提供 VDD 时关断 VREF

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201062/dac7811-shutting-off-vref-while-supplying-vdd

器件型号:DAC7811

大家好、我们目前正在典型的"单电源单极倍增 DAC"配置中使用 DAC7811。 我们想更新此设计以使用3.3V 电源、同时能够关闭5V/VREF 电源以节省功耗。 在 VREF 输入为0V 时、是否存在以3.3V 电压为 DAC 供电的任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    这不是问题,也不应该是任何问题。