This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:噪声高于预计。

Guru**** 2921130 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200186/ads1258-noise-is-higher-than-expected

器件型号:ADS1258

您好!  

我测量了 ADS1258的噪声、得到的值比预期的大。  

我测得的值大约为160uVrms。  

为了测试该器件、我制作了一个带有10k 电阻器的基准信号分压器。 1.5nF 电容器提供10kHz 的截止频率。  

分压器信号连接到引脚 AIN8、9。 至15.  

ADR445应提供2.25uV pk 的基准信号。  

如果你能帮我找出出了什么问题、那就太好了。  在原理图下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christiaan:

    欢迎来到 E2E 论坛! 您说"测量值约为160uVrms"时、您是通过外部测量值或从返回的 ADC 代码中观察到的计算值吗?  您能否向我发送您正在使用的配置寄存器设置?

    通常、ADC 的噪声是在输入短路的情况下测量的。  这可以通过几种方式来实现、但由于您将多个通道连接到同一个源、因此您可以测量 AIN8/AIN9、例如将其作为差分输入。  您的结果应与 ADS1258数据表中的表6类似。

    如果您没有看到此信息、则应检查源和器件接地。  我看到、在 ADS1258的电源引脚附近没有任何旁路电容器。  每个电源引脚上至少应有一个0.1uF 电容。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob 您好!  

    感谢您的答复!

    使用返回的 ADC 代码测量160uVrms。 我已经使用差分输入(AIN8/AIN9)完成了测量、我得到了类似的值。  

    确实缺少旁路电容器。 您是否可以建议任何其他测量方法来验证这一假设?

    低于寄存器设置。  

    CONFIG0 = 2
    CONFIG1 =(1<<7)+ sampleRate #在1831 Hz 时添加0、在6168 Hz 时添加1、在15123 Hz 时添加2、在23769 Hz 时添加3。
    多路复用= 0
    muxdif = 0
    muxsg0 = 0
    muxsg1 = 0
    对于漫射器中的 CHN:
     muxdif+=(1<<CHN)

    对于通道中的 CHN:
     如果 CHN <8:
      muxsg0 +=(1<<CHN)
     Elif CHN>=8、CHN<16:
       muxsg1 +=(1<<(CHN-8))
     其他:
       Print ("错误:通道必须介于0和15之间")

    sysred = 0
    gpioc = 1 +(1<<4)+(1<<5)+(1<<6)+(1<<7)
    #GPIO0输入:多路复用 PLL、GPIO1多路复用 A0、GPIO2、多路复用 A1、GPIO3、 启动 ADC;
    A0 = 0
    A1 = 0
    gpiod =(A0<<1)+(A1 << 2)+(1<<3)

    此致、  

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您似乎被配置为在自动扫描模式下运行。  我建议使用固定通道模式来确定 ADC 测量中的实际噪声水平、而不是通过扫描来为我们提供基准测量。  同样、仅使用通道 AIN8和 AIN9进行差分测量、将输入短接在一起。  这将使 ADC 的噪声尽可能低。  如果可能、收集至少128个连续和连续数据作为原始代码值(无转换)、然后将数据附加到此线程进行分析。

    这是使用 Fly-Wire 将物品连接在一起(例如试验电路板)的原型设计板、还是您正在使用专为该项目设计和专用的 PCB?  实现低噪声等级并非易事、需要良好的旁路平面和接地平面(与仅接地布线/导线相反)。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    再次感谢。  

    附加了测量结果、我绘制了一张 FFT 图。 固定通道模式给出了相同的结果。 该图显示了100Hz 的贡献。  

    寄存器(34、130、152、0、0、 0、0、241、8、139)

    我设计了一个4层 PCB 来测试该器件。 我不是 PCB 布局的经验丰富、因此我犯了一些错误、因为数字电路和模拟电路是旁路隔离的。

    我计划制造一个具有更好布局的新 PCB。 您能分享一些提示吗?

    此致、  

    Chris

      

     e2e.ti.com/.../fixedChannelResults.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    确实表示存在大量过大的噪声。  其中一些可能与电源有关。  考虑到 VREF 最多只能超过 AVDD 100mV  AS78L05的精度只有5%、所以基准电压很有可能超过 AVDD。  您可能需要考虑为 AVDD 使用精度更高的 LDO 型稳压器。  正确的旁路/去耦也应该有帮助。  完成布局后、我们可以帮助您进行审阅。  对于 PCB 布局指导、您可以 在 TI 高精度实验室中查看 PCB 系列。  您还可以查看 有关 PCB 布局的 E2E 常见问题解答

    此致、

    Bob B