This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:无需 RLD 电极即可减少共模干扰

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199688/ads1293-reduce-common-mode-interference-without-rld-electrode

器件型号:ADS1293

您好!

我正在研究与我的大学之前在这里讨论的产品相同的产品:

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160969/ads1293-ads1293-rld-and-common-mode

其中我们有 LL、LA 和 RA、但没有 RLD 电极。 我们目前正在深入研究 CMMR、以及如何在没有 RLD-电极的情况下实现它。

建议的解决方案是使用内部多路复用器将 RLDOUT 信号路由到 IN1至 IN3。 我无法看到这是如何工作的、因为 RLDOUT 信号应具有低阻抗并且 INx 具有非常高的阻抗。 但是、我看到可以使用连接到 RLDOUT 的固定外部电阻器对每个 INx 通道进行偏置。 正如我看到的那样、这将闭合 CM 信号的环路、同时仍允许 ECG 信号通过。 这是可能的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尽量在3/3之前回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否碰巧有评估套件/电路板(EVM)?

    -------------------------------------------------------

    建议的解决方案是使用内部多路复用器将 RLDOUT 信号路由到 IN1至 IN3。  ………… 因为 RLDOUT 信号应具有低阻抗、而 INx 具有非常高的阻抗。  "

    这就是 RLDOUT 可以偏置的方式。

    -------------------------------------------------------

    对于"但是、我看到可以使用一个连接到 RLDOUT 的固定外部电阻器对每个 INx 通道进行偏置。"

    这是可能的、但不是必需的。  客户可以尝试上述两种不同的方法并比较结果。

    另外、 建议使用 EVM 板进行一些测试和评估。

    此外、 设计人员和开发人员需要在制定决策之前进行测试和实验、数据收集和分析以及 V&V。

    谢谢