Other Parts Discussed in Thread: ADS7828
我将提出一个带有 ADS7828器件的新电路板。 当我通过 I2C 读取通道值时、通道1不正确。
我测量了通道0 (0V)和通道1 (0.23V)的输入值、但当我读回通道值时、所有通道看起来都相同、但不正确。
我将单端输入与内部 VREF 配合使用。 我在2.50V 时测量了 VREF 引脚。
我认为 命令寄存器和通道读取具有正确的 I2C 序列。
对这里的问题有什么想法吗?
谢谢。
Dan
我将通过 TCL 脚本文件生成 I2C 命令。 附件包括:
-包含 ADS7828器件的原理图页面
- I2C 结果快照
-脚本运行多次的结果的快照