This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:SPI 模式

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200913/adc128s102-spi-mode

器件型号:ADC128S102

大家好、

对于 ADC128S102、需要使用哪种 SPI 模式? 模式1、2、3还是4?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 CPOL = 1、CHPA = 1、则适用于 ADC128S102。  这通常是 SPI 模式3、并且大多数处理器在模式0、1、2或3中指代 SPI。  SCLK 一直保持高电平、到 DIN 的有效数据以及从 DOUT 在 SCLK 上升沿有效的数据。