This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC904:上电时的输出电流

Guru**** 2921160 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC904EVM, DAC904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1196613/dac904-output-current-when-just-power-up

器件型号:DAC904

您好、专家:  

我的客户在固定网络中使用 DAC904E、有一个问题需要您的帮助。  

加电电源轨时、VA 至3.3V、VD 至5V。 其他引脚悬空或未连接。 我们发现输出电流将在2mA - 20mA 之间随机变化。 您能就输出给出一些评论吗? 如果是随机的,是否有分发映射?

Br

充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、电源的一个校正、VA 和 VD 都是3.3V。 谢谢。  

    Br

    充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi、

    上电时是否存在时钟? 如果是、多高频率? 是否有任何输入数据位在切换? Rset 使用什么值?

    此致、

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    这是上电时的详细原理图。  

    Br

    充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟是否在上电时运行? 如果是、多高频率? 数据位是否在切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi、

    在 TI DAC904EVM 上、VD 在上电时消耗的是1.4mA、VA 在上电时消耗的是24.4ma。 这些功率数值在许多上电周期中保持一致。

    连接 CLK 后、VD 达到8.8mA。

    这是 TI 在2000年收购的传统 Burr Brown 器件。任何使用此器件的人都很长一段时间。 我们提供的唯一数据是数据表。

    此致、

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    非常。演示测试 Δ T  

    您还可以帮助检查 Iout 引脚21和引脚22电流吗? 谢谢

    Br

    充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi、

    没有电流从这两个引脚流出。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    感谢您的测试。

    这个问题是、一些芯片在上电时 Iout 将达到18mA。  

    客户测试的芯片越多。 我们发现1-5个芯片将在1000个芯片中出现问题。 这些1-5芯片每次都会出现此问题、该大电流将损坏下一级 MOS。  

    您以前在其他客户方面见过这种情况吗? 任何建议。 谢谢。  

    Br

    充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi、

    我没有从其他客户那里看到过这种情况。 客户是否可以在给 DAC 上电之前将 PD 输入设置为高电平? 然后、在 DAC 可以使用时、将 PD 输入设置为低电平。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我们将尝试这种方式。

    我只是想确认一下、我们没有与此问题相关的任何器件版本。  

    Br

    充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi、

    不是我知道的。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您是否知道 PD 引脚的下拉电阻器的阻值? 如果我们没有精确的值、那么只需要级别的幅度就可以了。 谢谢。  

    Br

    充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi、

    我不是。 数据表提到、PD 引脚在电压为5V 时将消耗大约45uA 的电流、所以我猜可能是100K?

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    好的、谢谢。  

    我们是否为 DAC904实现 G2G 升级、 我认为 我们可以利用此选项推广新的 P2P 版本。

    Br

    充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi、

    什么是 G2G 和 P2P? 这是一个非常旧的设备,我几乎肯定没有升级到它.

    吉姆