This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:未使用的通道处理

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199057/ads54j60-unused-channel-treatment

器件型号:ADS54J60

大家好  

我有以下问题

如果我们仅使用具有 PDN 掩码的单个通道、我们可以将 Open 或 NC (未连接)设置为未使用的通道输出引脚吗? 例如、如果我们仅使用通道 A、可以将 LMFS 8224、BBxM 和 DBxP 设置为 Open 吗?

2.在所附数据表第70页,表66寄存器17h 字段说明中,通道 PDN 0和通道 PDN 1有何区别? 似乎两者的描述是相同的。 请帮助提供建议。

此致
结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文、

    可以使断电输出保持断开状态。 对于#2,这是一个拼写错误。 我们将返回给您关于正确描述的问题。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文、

    要使用该寄存器关闭串行器/解串器通道、您必须向位3和5 (PDN1和 PDN0)写入"1"。 这些位可以是"00"或"11"。 所有其他组合无效、不应使用。 请注意、这个断电模式只在 LMFS = 4244、2242、4211和2221时有效。 当使用8224模式时、此函数仅对 CHA 起作用、因为它会关闭需要的串行器/解串器通道 DA0和 DA3。

    此致、

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    答案1很清楚。 谢谢
    您是否获得了对#2的正确描述?

    Rgds
    结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文、

    产品说明书中没有拼写错误。 当我第一次阅读它时,它对我来说有点困惑。 该描述与上一篇文章中的描述完全相同、甚至在 TI EVM 上进行了测试。 此功能不能与 LMFS = 8224搭配使用。

    此致、

    吉姆