This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:通过增加故障检测功能支持 SIL

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200116/ads131a04-sil-capable-by-increasing-fault-detection

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件: TPS3850

我们将一个电压基准 REF3425IDBVR 连接到 ADC ADS131A04IPBS 中的 REFEXT 输入 、并试图通过增加故障检测功能使该配置支持 SIL。 如果电压基准在运行时出现故障、例如将值从2.5V 更改为2.4V、ADC 的读数也将不正确、尽管从 MCU 的角度来看、这将是正确的读数。

  1. ADC 是否有任何可能性能够验证电压基准是否在一定的容差范围内、例如±1%?
  2. 您是否了解在这种情况下我可以使用的任何智能解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    遗憾的是、ADS131A04本身无法监控外部 VREF 电压。

    我可以通过以下选项来检测外部 VREF 电压超限情况。

    • 如果您可以备用一个 ADC 通道或可以在一个通道前放置一个多路复用器、则可以将外部 VREF 馈送到该输入、然后使用内部 VREF 通过 ADS131A04测量外部 VREF 电压。
    • 2)测量输入信号两次、一次是选择了内部 VREF、一次是选择了外部 VREF、并比较结果。
      如果在某个点、这两个结果不再具有相同的比率、则其中一个 VREF 存在故障。
    • 在 MCU 内部使用 ADC 来测量外部 VREF 电压。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此隔离式设计没有备用 ADC 通道、也没有备用时间切换到内部基准。 我们正在考虑 在不具备其他可能性的情况下使用诸如 TPS3850的窗口比较器。

    如果您有任何其他反馈、请告诉我。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    在所有这些限制条件下、我目前没有任何更好的想法。

    此致、
    Joachim Wuerker