This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:RC (反冲)滤波器选择

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1198926/ads7066-rc-kickback-filter-selection

器件型号:ADS7066

团队成员、您好、正在寻求支持。

数据采集应用中使用 ADS7066。 我有一个 MAX41400放大器、用于10uV-10mV (5Hz-5kHz)信号放大 、它会在 ADC 输入之前进入 RC (反冲)滤波器。 可借助 TI 的模拟工程师计算器应用来选择 RC 滤波器的值、所用的值为51 Ω 和620pF。


我将使用 ADC 的两个输入:通道3和通道4。 然后我移除了通道3上的 RC、结果信号明显优于具有 RC 的通道。

我已附加了来自定制 GUI 的图像、该 GUI 绘制了数据(10Hz)、第一个图像没有 RC 滤波器、第二个图像使用 RC 滤波器电路。
您可以看到、不带 RC 滤波器的通道的输入比带 RC 滤波器的通道的输入要干净得多。 随着我增加频率、情况变得更糟。
您知道为什么会发生这种情况吗? 是因为我所选的值吗? 或者您认为不使用 RC 滤波器更好吗?或者您认为使用正确的 RC 滤波器是否可以再次改善被记录的信号?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我看到放大器具有28kHz 带宽。 这意味着放大器的输出阻抗将与>28kHz 时的外部电阻相当。  我在放大器数据表中找不到输出阻抗与频率间的关系曲线。

    您可以尝试以下两项中的一项:

    1. 减少外部 R、同时确保放大器稳定。  
    2. 降低 ADC 的采样率(速度)、使放大器时间在 RC 滤波器中稳定下来。

    此致、

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:  

    我尝试了以下方法、没有改善信号。
    1. 将51欧姆更改为33欧姆
    2. 将采样率减小到了10.4ksps (这是最小值)
    信号与之前相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:

    我建议减小外部 R 和/或降低速度、因为移除外部 RC 外部滤波器可使 ADC 的读数更好。

    ADC 驱动电路的计算器假设放大器具有比 RC 滤波器转角更高的单位增益带宽。 此处情况并非如此、因为放大器具有28kHz 带宽、而 RC 滤波器转角频率为8.06MHz (R = 33、C = 620pF)。

    您能否验证放大器在驱动620pF 电容器时是否稳定?


     此致、

     拉胡尔