This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:此 ADC 需要电荷桶安装器?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197207/ads8688a-charge-bucket-fitler-is-required-for-this-adc

器件型号:ADS8688A

大家好、

一般而言、此 ADC 是否需要电荷桶安装器?

我认为 SAR ADC 通常需要滤波器来获得更好的 ADC 性能、但不确定此类集成缓冲器的 ADC 是否需要更合适的器件。

我还希望确认 我们 需要在1/2LSB 内等待输入信号设置的采集时间。

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这只是一个提醒。

    您能帮忙吗?

    此致、

    Noriyuki T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高桥山、

    ADS8688A 集成了驱动采样保持电路所需的电路、因此输入引脚处于高阻抗状态。 无需外部电荷桶。 根据应用要求、只需一个低通滤波器即可限制带外噪声。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    谢谢。 这是否意味着输入信号应在采集阶段的最小采集时间内稳定在0.5LSB 以内?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,高桥山-是的,正确。 集成的驱动器可确保采集阶段的完全稳定。 每当多路复用器从一个通道转换到另一个通道时、ADS8688A 还确保完全稳定。

    此致、

    Ryan