This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:保护电路条件

Guru**** 2533430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197583/ads8688-protection-circuit-conditions

器件型号:ADS8688

您好!

我想具体了解一下保护电路、具体来说是关于高达20V 的保护低于30k 欧姆的规格。 在我的电路中、在上电期间、在尚未有 AVDD 的情况下、ADC 输入可能高达15V。 如果我将一个20k 的电阻从 AVDD 引脚挂接地、那么即使没有电源、这是否也能提供高达20V 的输入保护? 是否有关于在断电时如何获得此20V 保护的任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    很抱歉耽误你的时间。  数据表的第8.3.3节详细介绍了 ADS8688的内部保护方案。  理想情况下、您可以在电源完全建立之前限制对 ADS8688的输入施加任何电压、但在没有 AVDD 开路的情况下、输入 OVP 可以承受+/-11V。  我不知道电源树是什么样子的、但5V AVDD 电源轨需要通过 LDO 或其他稳压器为 ADS8688提供至少16mA (最大动态 AVDD 电流消耗)的电流。  在这些运行条件下、您应该无需担心高达+/-20V 的保护电压。  如果您通过继电器或其他开关打开 AVDD、则可能会造成问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我看到了保护方案。 我正在30kΩ 验证 AVDD 条件下<1 μ A 意味着什么。 因此、在未通电条件下、如果 AVDD 的节点通过20kΩ Ω 接地、那么上部二极管钳位是否会激活并为所有输入提供高达20V 的足够保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    您计划如何为 ADS8688提供 AVDD?  如果您能提供一些详细信息、我们将了解您可能需要考虑的任何其他步骤。