This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:ToD 处于非同步 DCLK 和多路信号分离模式

Guru**** 2542990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199833/adc12d1620qml-sp-tod-in-unsyncronized-dclks-and-demux-mode

器件型号:ADC12D1620QML-SP

您好!


查看 AN-2132的图3、在非同步 DCLK 和多路信号分离模式下、DCLK 可以是四个不同的相位。
这是否意味着、在该模式下、ToD 实际上可以是数据表中的指定值(典型值)+ 0度、90度、180度或270度?

此致、

K.Hirano.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ToD 是从输入时钟到数据输出的延迟(除了 Tlat)、它不依赖于0度、90度、180度角。

    此致、

    Neeraj