This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC82002EVM:LabVIEW 的安装文件中出现错误

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC82002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200472/dac82002evm-error-in-installation-files-for-labview

器件型号:DAC82002EVM

尊敬的 DAC-工程师:

我们最近订购了2个 DAC82002EVM 板并想将它们与 LabVIEW 一起使用。 在安装过程中,我们总是会收到一个错误,说安装失败,并带有一些"NI"文件的备注(这可以是指 National Instruments - LabVIEW 吗?)。 即使安装失败、我们仍然可以在 Windows 10上使用带有 GUI 应用程序的 EVM。 但 LabVIEW 无法看到或与之通信。

是否可以直接从您那里获取 LabVIEW 驱动程序、以便我们可以手动安装、或者是否可以通过其他方式将 EVM 板集成到 LabVIEW 中? 我仔细查看了安装文件、其中有许多文件名为"NI"。 是否可以手动重新安装这些文件? -但在哪种顺序?

 

此致

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有此错误的图像? 我不确定我是否理解。

    EVM 使用简单的 FT4222控制器、该控制器具有大量开源或免专利费支持。  我的建议是、如果您要构建一些更大的器件验证工具、或者希望使用一些更大的应用程序实现自动化控制、则可以绕过 TI GUI 并直接使用器件功能。  这对您来说是可能的吗?