This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:Python 中的 HSDCPro 自动化 DLL

Guru**** 2849660 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC08DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228261/tsw14j57evm-hsdcpro-automation-dll-in-python

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC08DJ3200

您好、TI!

我已 将 TSW14J57EVM 数据转换器连接到 ADC08DJ3200、我正在使用 Python 中的 HSDCPro 自动化 dll 来捕获和进一步处理数据。 我将用于从 HSDCPro 软件获取数据的两个主要函数是 Pass_Capture_Event 和 Get_Capture_Data_16bits、我将在循环中调用它们以便程序持续采集数据。 它们运行良好、但 在我的程序经过一段时间的连续运行后、get_capture_data_16_bits 函数的执行时间显著增加(具体来说、在程序开始时、需要大约1秒、在程序运行期间、最多增加3秒) 尽管我的程序在相同的条件下工作(同时在 Python 和 HSDCPro 软件中都没有任何变化、但代码是相同的、并且  HSDCPro 软件中的所有设置也是相同的)、并且、除了前面提到的循环外、 这些函数不会在其余代码中的任何其他位置调用。 您知道什么原因可能导致该函数运行时间更长吗? 如果可以、可以采取某种措施使该函数的每次调用花费或多或少相同的时间。 在附件中、我将向您发送一部分 python 代码、以调用这些函数并声明其中使用的变量。

#part of the code that is in the loop and calls mentioned functions
NoofChannels = 1
Number_Of_Samples_Per_Channel = 524288//2
Capture_Data_Array_Len = NoofChannels * Number_Of_Samples_Per_Channel
OffsetSamplePerChannel = 0
CaptureData_16bits = (c_short*Capture_Data_Array_Len)()
TimeoutinMs = 30000
Err_Status = HSDC_Pro.Pass_Capture_Event(TimeoutinMs)
Err_Status = HSDC_Pro.Get_Capture_Data_16bits(Number_Of_Samples_Per_Channel,OffsetSamplePerChannel,CaptureData_16bits,Capture_Data_Array_Len,TimeoutinMs)

提前感谢、

帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aid:

    其原因是 HSDC Pro 正被推到其最大值、本质上是连续捕获如此大的信号(2^19个样本)。 如果切换 Continuous capture (连续捕获)菜单选项、也会出现同样的效果-起初运行顺畅、但过一段时间后会开始滞后较多。 为了避免这种情况、您必须考虑在该循环中添加延迟。

    此致、蔡斯