This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:4-20mA 电流输入电路建议

Guru**** 2913480 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1227494/ads8664-4-20ma-current-input-circuit-suggestion

器件型号:ADS8664

您好!

我在设计中使用的是 ADS8664 IC。

ADC 的每个通道都应能够支持电压输入(0-5V 和0-10V)和电流输入(4-20mA)。 请为我的设计提供支持电压和电流输入的任何具有 n-MOSFET 的基准电路。

此致、

桑迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    对于4-20mA、何不在 ADS8664之前仅使用跨阻放大器?  您可以在0-5或0-10V 之间对其进行缩放。  如果所有输入必须支持全部三个(4-20mA、0-5V 和0-10V)、那么一些跳线选项可能适用于几个不同的输入电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    我的应用需要在电流和电压输入之间通过软件可控选择、因此没有基于机械开关或跳线的选择。

    我计划使用电压跟随器电路。 所以需要一个将在电流和电压输入间进行选择并被馈入电压跟随器电路的开关电路。

    为您的参考我的电路序列是 ADC <-抗混叠滤波器<-电压跟随器电路<-切换电路(选择电流与电压输入)

    我需要关于开关电路的建议或参考。

    此致、

    桑迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    您可以从以下网址开始: https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/overview.html