This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:有关 ADS1299-4的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226340/ads1299-4-question-about-ads1299-4

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件: ADS1299

您好、TI 团队、

我们对 ADS1299-4的应用有一些疑问、具体如下所示:

设计说明:

如下图所示、ADS1299-4用于收集 EEG 信号。

1) IN1P-IN4P 用作 EEG 电极的输入、IN1N-IN4N 通过 SRB1路由到 REF 参考电极。 驱动电极使用内部运算放大器;

2)使用单电源、AVDD 为+5V、AVSS 为0V、参考电源采用内部4.5V、数字电源+ 3.3V。

问题:

1)是否可以使用 ADS1299-4同时连续检测4通道 EEG 信号和4通道电极?

2)根据 ADS1299数据表第10页和36页的说明、如果使用 FDR/4、那么4通道 EEG 信号和4通道人体接触阻抗能否同时被连续检测到?

3)我们目前的 EEG 采集数据速率是250Hz,所以 FDR/4=62.5Hz,采集到的 EEG 数据包含62.5Hz 交流信号,通过上面的电脑处理,分别提取 EEG 信号和交流阻抗信号,是否可行?

4) 4) ADS1299规范第36页提到的带内和带外是根据 EEG 的频率范围进行划分的吗? 必须使用外部电流源来实现带外交流电流源或灌电流、还是可以使用 ADS1299-4内的 FDR/4交流电流源来实现? 如果必须使用外部电流源、是否有推荐的电流源?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能告诉我这位客户吗? 如果不允许公开披露、请告诉我。 我将通过电子邮件与您联系。

    1.对于"同时连续检测4通道 EEG 信号和4通道电极?"
    我理解"检测4通道 EEG 信号"、是的、这是可能的。 但我不明白您所说的" 4通道电极"是什么意思? 您是否试图进行导联或电极脱落检测?

    2) 2)您是指交流导联脱落检测? 顺便说一下、第10或36页没有显示任何说明。 您能解释一下吗?
    连续的主要是基准/附加到直流导联脱落检测。 如果它连接到交流导联脱落检测、则意味着交流激励正在运行、可能不会考虑结果/结果。

    2) 2)和3)交流导联脱落检测如第31页9.3.2.4.3.2所述交流导联脱落(一次或定期)。 此外、数据表未建议在采集 EEG 信号的过程中持续使用交流导联脱落检测。 交流导联脱落检测的建议用法是偶尔进行非连续检查。 此外、如果客户必须并且真的想要使用交流导联脱落检测、则客户将需要做实验、测试、数据收集和分析来开发 DSP 和/或算法以区分交流导联脱落检测。 换句话说、交流导联脱落检测不像直流导联脱落检测那样简单/直接。
    此外、客户在使用交流导联脱落检测功能的同时可能需要注意信号路径上的任何 RC 电路、因为任何 RC 电路都可能影响到交流导联脱落检测激励信号的衰减、客户同样需要做实验、测试、 数据收集和分析、以根据相关信号和交流导联脱落检测激励频率来确定/确定要使用的 RC 电路。

    4) 4)我们将电流源选项留给客户、我们没有任何建议的电流源。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,千春,

    您可以发送电子邮件至 12qq34er56@163.com ,我们也可以直接通过电子邮件进行沟通。 您的问题的答案如下:

    1) 1)答案:是的、我的意思是 可以同时收集 EEG 信号和人体接触阻抗信号(使用内部交流导联脱落交流电流源)。

    2)答案:我们将根据您的建议进行测试,但我们也 发现了一个类似于我的问题如下的帖子。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/238755/ads1299-lead-off-detection

    现在、我们已经发现了与 ADS1299-4通信的核心 MCU 的一个新问题。 电路板始终处于通电状态、程序将在每次运行后复位 ADS1299-4、然后将 COMand SDATAC 发送到 ADS1299-4以停止连续读取模式、延迟10ms、然后发送指令 RREG 以读取 ID 或其他寄存器、 但读取的值始终为0。 您可以帮助 检查此问题的原因吗?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。

    我将通过电子邮件与您联系。