This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644EVM:从 USB 端口读取数据

Guru**** 2930440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3644EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228158/adc3644evm-read-data-from-usb-port

器件型号:ADC3644EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

德拉团队、

      我有一个 ADC3644EVM、现在需要从 USB 读取 Anlog 输出数据、用于设置此 EVM 板上的内部记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    这是不可能的。 数字输出数据只能由 TSW1400EVM 上的 FPGA 进行采集。 没有此 FPGA 采集板是无法实现的。

    谢谢