This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4229:用于从 ADS4229进行数据采集的 FPGA 中的时序限制

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228098/ads4229-timing-constraint-in-fpga-for-data-aquisation-from-ads4229

器件型号:ADS4229

尊敬的 TI 工程师:

我们的团队从 TI 购买了 ADS4229来构建从模数转换信号覆盖板、我们使用 Altera FPGA 板从 ADC 接收数据、芯片配置为 CMOS 模式、ADC 时钟频率为250MHz 并从 FPGA 发送。 由于在 CMOS 模式下、时钟无法发送回 FPGA、因此在 FPGA 中接收到的数据有时可能会面临时序违规。 我的问题是我如何知道违例绝对是什么类型、以及我如何通过添加时序限制来解决它。

感谢&最好的再生者,

Minshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minshan:

    我不确定为什么 CLKOUT 不能用作接收 ADC 数据的数据时钟。 这是否只是为了在 FPGA 内部共享一个公共时钟域? 如果不使用 CLKOUT 来锁存数据、就无法知道数据是提前锁存还是延迟锁存。 该器件在 CLKOUT 上具有延迟调整功能、但对输入 CLK 上的延迟调整没有任何内容。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的设计中采用了此选项、则最佳选择是将 CLKOUT 连接到 FPGA。 如果不能、您的 FPGA 是否允许在创建 PLL 时进行任何类型的相位偏移调整?