This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:使用具有差分输出的传感器、如何利用完整的动态范围?

Guru**** 2909930 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1227866/ads8681-using-a-sensor-with-a-differential-output-how-can-i-make-use-of-the-full-dynamic-range

器件型号:ADS8681
主题中讨论的其他器件:ADS9226

大家好、  

如果我有一个差分输出信号(来自 AMC33x 的电压检测)、并且该器件具有单端输入、那么我该如何使用全动态范围而不是仅使用 AMC33x 的一半电压? 是否必须使用 ADS9226等差分输入器件? 如果是、"伪差分"输入会起作用、那么伪差分和差分之间有什么区别?

谢谢。
Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    您可以使用放大器将差分输出转换为单端信号 、如本技术简介中所示、也可以使用差分输入 ADC。  伪 差分器件通常对(-)输入电压范围有一些限制。  就 ADS9226而言、即 vREFIN +/- 100mV。  诸如 ADS8920之类的器件具有全差分输入、因此可能更适合您的情况。