This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828-Q1:直到下电上电为止、ADC IC 不工作

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225892/ads7828-q1-adc-ic-not-working-until-power-cycle

器件型号:ADS7828-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7828

您好!
我在与 ADC IC ADS 7828进行 I2C 通信时遇到问题。
在我的定制电路板上、微控制器通过 I2C 隔离器连接到 ADC IC。
大多数时候、I2C 通信正常工作(400KHz)。
有时(每周一次)、我们会在电路板使用时(随机)观察到 I2C 通信故障。
直到我们对电路板进行下电上电后、故障才会消失。

我们不知道问题的原因、因此我们无法在测试台上重现问题。
注意:我的电路板没有单独用于 ADC IC 的电源控制。

是否有办法可以仅使用 I2C 总线从此类故障中恢复?

我已从原理图中附上了 I2C 总线部分的图像。

关于这一问题的任何意见都将有很大帮助。

此致、
Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

     您描述的 ADS7828行为 对我来说似乎是闩锁状态。  我在原理图的控制器侧看不到任何可能存在问题的东西、但如果输入侧有任何东西瞬间超过数据表 Vin 限制、这可能是您面临的问题的根本原因。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉延迟回复、我得到了有关此问题的最新信息。 我将连接在 示波器上通过总线上拉电阻1k 欧姆捕获的 SDA(绿色)、SCL(黄色)波形的图像。 可以观察到有下冲、数据为-1.675V、 持续59.6ns。 您能否确认这是否是导致 ADC 闩锁的原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我怀疑这可能是可行的。  您是否在模拟输入上有5V 电源压降或尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    我没有看到连接到外部 ADC 的 Vdd/Vref 电源轨压降、连接时使用示波器测量的 Vdd 快照。 在模拟输入上、我没有发现任何尖峰、我还有齐纳二极管用于保护、以确保安全。  

    您可以检查  I2C 总线上的负电压可以维持多长时间、在本例中为 -1.675V、 持续59.6ns。 我添加了阻尼电阻、但下冲没有改进(我没有添加肖特基二极管的选项)。   

    此致、  

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    关于负向脉冲需要多长时间、我对您没有任何好的数字。  由于您在正常运行中经常看到这种情况、可能有时会变得更糟(每周一次)。  您的布局如何?  隔离器和 ADS7828之间的接地端是如何连接的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在隔离器和 ADC 之间连接一对布局,第1层红色,第2层黄色(其他层隐藏)。 I2C 总线的阻抗与60欧姆匹配、下面显示的第2层连接到接地端、这也是隔离器和 ADC 的参考。

    此致、  

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你让我摸我的头。。。

    出于安全原因、隔离器是否绝对需要?  您是否可以将其拉出并将 SDA、SCL 和 GND 从输入端短接至输出端、并尝试查看 a)负尖峰是否减小或消失、以及 b)如果随机锁定条件停止?