This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54J60EVM GUI 值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM, LMK04828, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1227046/ads54j60evm-ads54j60evm-gui-values

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828ADS54J60

尊敬的 TI 代表:

  我们已购买 ADS54J60EVM 板并希望连接 Xilinx ZC-706演示板。 就此、我们已经下载了 ADS54J60EVM GUI。 请指导我们进行 LMFS=4244模式配置。 我们需要您针对要在 GUI 中设置的 ADC 和 lmk 器件参数提供帮助。

此致、

Shambhuling D.

(经理、D&E/MS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shambhuling,

    在将所需的配置文件加载到 LMK04828后、在 EVM 上按 ADC RESET、然后使用 GUI Low Level View 选项卡、加载以下配置文件:  

    "ADS54J60_LMF_4244.cfg"。

    这会将 ADC 配置为4244模式、将 K 设置为16。  

    在 LMK04828时钟输出选项卡中、您可能需要从 GUI 选择的默认值中调整 ZC-706使用的参考时钟的 DCLK 分频器。 您可能还需要更改 SYSREF 分频器、它位于 LMK04828 SYSREF 和 SYNC 选项卡中。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有找到下载 cfg 文件的链接。 请分享链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shambhuling,

    您提到您安装了  ADS54J60EVM GUI。  运行 GUI 时、在"Low Level View"选项卡下应该会看到"Load Config"按钮。 点击此按钮、将显示包含 PC 上.cfg 文件的文件夹路径。  

    此外、通常在 C DRIVE -> Program Files (x86)-> Texas Instruments -> ADS54Jxx EVM GUI -> Configuration Files 中进行

    希望这对您有所帮助。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了