This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC78H90:ADC78H90

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC78H90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1224385/adc78h90-adc78h90

器件型号:ADC78H90

您好、TI 专家、

我们在 我们的一个重要产品线中使用 ADC78H90 ADC。

  通过 SPI 通信将 ADC78H90连接到 STM32H723VGT6 MCU 的过程不能正常工作。  

 这是我们研发的一个展示 您能不能为我们解决这一问题提供必要的帮助?

请告诉我您需要什么信息。

如果需要、我们也可以进行在线呼叫。

谢谢。

Snehashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Snehashis :

    我们能不能先看一下带有屏幕保护帽的 ADC78H90、屏幕保护帽显示了芯片与处理器之间的/CS、DIN、DOUT 和 SCLK 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    只是为了说明一下、您需要检查为这些信号或电路图捕获的 DSO 输出?

    同时、我可以通过 MCU 的 SPI 主器件配置为您提供特定数据。

    下面是我用于读取 AIN1、AIN6、AIN7和 AIN8的命令。

    const uint8_t aTxBuffer[]=

    {0、14、40、0、
    0、14、48、0、
    0、14、56、0、
    0、14、0、0};

    该数据通过 AT32UC3C1512C MCU 发送、以从 ADC 读取相同的信息。

    现在、我们可以看到一些不是预期的数据。

    如果可能、您能否检查此配置和命令一次并建议所需的配置?

    谢谢。

    Snehashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看示波器或逻辑分析仪屏幕截图比筛选代码要容易得多、因为我不知道具体使用哪款处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们已针对时钟极性和时钟相位模式的所有组合捕获了这4个引脚。 对于每种模式、我们都抓了两张屏幕截图。

    1.全部4个信号

    2. SCLK、MOSI、MISO 信号的缩放版本,以便更好的观察。

    请查找以下信息:

    组合1:时钟极性=低电平、时钟相位=第1个边沿

    ===================================================

    组合2:时钟极性=低电平、时钟相位= 第2个边沿

    ===================================================

    组合3:时钟极性=高电平、时钟相位= 第1个 边沿

    ===================================================

    组合3:时钟极性= 高电平、时钟相位= 第2个 边沿

    ===================================================

    您能查看一下并告诉我们需要做什么吗?

    谢谢。

    Snehashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Snehashis:

    第一个问题是、您可能应该考虑以其原生的"突发时钟"模式使用 SPI、并对发送到 ADC78H90的每个16位进行/CS 切换-我认为管理通信更简单。  如果您看看上面的第二个组合3 (CPOL=1、CPHA=1)、您将发送0x0E000028000...  会传输"额外"时钟、并且在您的下一个通道命令被解码之前、ADC 会再次移出转换结果。

    所以-您从来不会真正说 SPI 通信出了什么问题、但我怀疑您不是期望看到 SDO 重复、并且捕捉数据不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我不能说我正确理解了问题和解决方案。

    我的要求很简单、即通过 SPI 从 ADC 读取 AIN 通道。

    如果可以、您 可以参考任何示例固件、我可以参考这些固件通过 SPI 连接此 ADC、如果可以、我们可以在线呼叫吗?

    谢谢。

    Snehashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单地说、您是 在 CHx 命令之间向 ADC 发送24个时钟、而您只应该发送16个时钟。  摆脱额外的时钟或在通道命令之间将/CS 引脚切换为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢。 我会处理这个。

    在此之前,如果可能,您可以确认我的某些配置参数?

    CPOL 和 CPHA 配置  

    组合3:时钟极性= 高电平、时钟相位= 第2个 边沿(在偶数时钟时采样)

      用于读取 AIN1、AIN6、AIN7和 AIN8的命令缓冲区。

    const uint8_t aTxBuffer[]=

    {0、14、40、0、
    0、14、48、0、
    0、14、56、0、
    0、14、0、0};---------------- >我相信这是问题所在

    此外、我们将时钟频率保持在20 MHz

    SCLK、MISO、MOSI 线路呈高速率、但没有上拉或下拉电阻。

    如果可能、您可以提供建议吗?

    谢谢。

    此致、

    Snehashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Snehashis、

    20MHz SCLK 就可以了。  CPOL=1、CPHA=1没有问题。  您不需要控制线路上的上拉/下拉。  我更倾向于采用十六进制值、因此、若要读取 CH0、CH6、CH7、CH8、您需要写入0x0000、0x2800、0x3000、0x3800。  请参阅第13页的表1-3。  上面的"14"是十六进制的 E、它提供了我之前指出的0x0E00。  它实际上会选择 CH2。  由于 CHANNEL 命令跨越2个半字节-位 7、6、2、1和0是"无关"。  您使用该命令设置位3、2和1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您的确认。

    让我检查一下相同的问题。 由于时差(IST)、我将在明天执行相同的操作、并告知您结果。

    再次感谢。

    此致、

    Snehashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在我们的系统中、有3个这样的 ADC IC、由 CS 引脚选择。

    其中一个 ADC IC 连接到 AIN1处的1.853伏电压(通过万用表进行测试和确认)。 我们发送了16位数据 0x0000、接收器缓冲区也是16位。 在发送命令 0x0000时、我们将收到 0x5fe、这意味着 检测到的电压为1.236伏。

    我们尝试使用 0x2800命令读取 AIN2时、读取相同的 数据 0x5fe。

    我们在下面的屏幕截图中捕获了其中一种数据交换。

    可以看到32个时钟。

    现在、我们感到困惑:为什么 ADC 为1.853伏发送0x5fe、以及它是否预计0x0000和0x2800命令的数据同样重复。

    此外、尽管 我使用 CS 引脚选择了其他2个 IC、但来自 AIN1和 AIN2的所有数据都仅为0。

    如果可能、您能否检查一下 MCU 方面是否有任何错误发生、并提供建议?

    谢谢。

    Snehashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的 MOSI 不是你所期望的。  您在上面的屏幕截图中处于 CPOL=1、CPHA=0模式。  改变相位、看看它是否产生了影响。  默认情况下、ADC78H90在上电时选择 CH1。  您还需要注意、在周期"N"中选择的通道将在周期 N+1中提供转换结果。   您的 AVdd 电源电压是多少?  当使用5V 电源时、对于1.853V 输入、0x5FE 听起来似乎正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的,关于时钟相位,我将更改它并尝试。

    对于 AVdd 电源电压、它是 3.3V。

    谢谢。

    此致、

    Snehashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我已将主 时钟极性配置     为高电平、时钟相位=第二沿、即 CPOL=1、CPHA = 1、并且在~ 1.86伏的条件下、AVdd 仍没有收到正确的数据

    请在下方查看从逻辑分析仪捕获的屏幕。

    您能否检查一下、并告诉我是否需要更改任何内容?

    谢谢。

    此致、

    Snehashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Snehashis:

    理想输出可能是类似于0x8F8的结果、并且输出位于0x8EB、因此输出就没有那么远。  我需要查看您的原理图以了解转换结果可进行哪些改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    不是0x8EB。 即0xBEB。

    可能图片没有那么大的缩放效果。  

    下面是原理图的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    此外、我要检查 AIN2的另一个同一 IC。 SPI 主器件发送了命令0x0800、但它始终读取也不正确的0。

    谢谢。

    Snehashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像 AIN1上的2.7V 齐纳二极管。  0xBEB 为~2.45V。  您是否能够在转换期间使用示波器探测 AIN1?  我想看看在转换过程中是否有任何反弹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    问题已解决。  AVdd 电源电压的 PS 在 我们打开后立即不稳定。 所以、ADC 根据 当时的 AVdd 电源电压发送了正确的值。

    非常感谢您的支持。

    我们将关闭该主题。